This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:激励电流顺从范围

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065457/ads1261-excitation-current-compliance-range

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件:INA190

尊敬的 Sirs

我将使用电桥式压力传感器、该传感器具有非常宽的电桥电阻范围(3.8K 至5.8K)。  通常、此类器件的电桥电阻对温度敏感。  考虑到这一点、我计划同时使用电桥电阻和电桥输出来创建二维曲线拟合、以校准传感器的过压和温度。  为确保稳定性、我想使用通过电流感应电阻器的激励电流进行比例式测量、该电阻器将与电桥串联、作为基准。  由于基准输入没有增益控制、因此我将使用 INA190电流感应放大器。  假设 AVDD 为5Vdc、激励电流输出电压轨为3.9vdc。  我的问题是、如果在我搜索动态范围的最佳励磁电流时、我产生大于3.9vdc 但小于5Vdc 电源轨的电压、我会损坏 ADC?  感谢你能抽出时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    超过电流源上的依从电压不 会损坏器件、但是将不会达到额定电流源精度、这肯定会影响您的比例式测量结果。

    此致、

    戴尔