This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:FS 范围和单端配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, TIDA-060020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065051/ads1261-fs-range-and-single-ended-configuration

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: TIDA-060020

您好!

我应该如何使用 ADS1261的单端10通道。

根据相关线程、我们应该使用其中一个输入来连接 GND。 我是否可以使用 AINCOM 引脚进行 GND 连接、并使用其他10引脚进行模拟输入?

我想使用内部基准。 如果我使用单端配置、输入 FS 范围是多少? (+-2.5V、0-2.5V 或0-5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    您的注释正确、您可以将任何引脚接地、然后选择其他模拟输入以执行单端测量。 请注意、不能为真正的单端测量启用 ADS1261 PGA (以接地为基准)。

    ADS1261具有双极输入范围(-FS 至+FS)。 因此、如果您使用内部基准(2.5V)且增益为1、则满量程范围从-2.5V 扩展到+2.5V (差分)。 由于您将仅在0至2.5V 范围内进行测量、因此您仅使用满量程范围的一半。 您始终可以对其中一个模拟输入施加2.5V 电压而不是接地、然后根据此固定2.5V 输入电压测量输入信号。 如果您的输入信号以偏置电压为中心、例如0V 至5V、这将更加有用。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的帮助。 我想知道为什么无法为单端信号启用 PGA? 我想使用该 ADC 制作一个4-20mA 电流环路的输入模块、并且有一个 TI 评估模块(TIDA-060020)。 此评估模块的电流输入前端具有3个电阻器、测量信号不以接地为基准。 原因是否与您提到的 PGA 问题或其他问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    您可以参考 ADC 数据表第31页的公式5、了解为何无法测量启用 ADS1261 PGA 的单端信号(当 AVSS = 0V 时)。 您需要绕过 PGA 或使用双极电源、例如 AVDD = 2.5V 和 AVSS =-2.5V

    当您使用三个电阻器测量4-20mA 信号(假设您在中间电阻器上进行测量)时、测量结果为差分、而不是单端。 在这些情况下、您可以启用 PGA、只需确保您尊重 ADS1261数据表中的公式5设置的要求。

    布莱恩