This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064801/ads122c04evm-data-converters-forum

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04ADS8900B

你(们)好

我对应用特定的数字有疑问、我想以25.6kHz (@24位)的采样率对50Hz 交流波形进行采样、 但在数据表中、我可以看到(数据表表)、其中指定了受 OSR (过采样率)影响的数据输出速率、我假设对于我的应用、我必须将 OSR 设置为160才能以25.6kHz 的速率从其中获取数据(我的假设可能是错误的)。 它还指出、它会将有效位数减少到16位。
为什么它不是很简单,就像在其他 ADC (SAR)中,我们只需使(SPI-CS )线路处于低电平即可进行采样。

这款 ADC 适合我的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    使用 ADS122C04无法实现25.6KSPS。  此器件的最大值限制为2KSPS、OSR 由所选增益、采样率和工作模式(Turbo 与正常)固定。  ADS122Co2是一款 Δ-Σ 转换器、这意味着它会进行过采样并为您提供时间平均结果。  SAR 转换器采集单个样本并对其进行转换、以在特定样本实例中提供输入的"快照"。  遗憾的是、无法使 ADS122C04的运行方式与简单的 SAR 转换器类似。

    如果您可以提供有关您的应用和您需要25.6KSPS 采样率的一些详细信息、我们可能会为您找到替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我正在攻读博士学位(电力工程)...正在为我的智能电网项目研发功率分析仪... 我需要以高分辨率(24位)和高采样率(25.6kHz)对50Hz 交流信号进行采样、因此我正在寻找至少具有2通道的 ADC、必须对其通道进行同步采样、并且首选 SPI 通信进行数据传输。 (我正在使用 Intel Cyclone V FPGA 读取这些内容。)  

    ADC 应在提供采样脉冲输入时对两个通道进行严格的同步采样(例如使 CS 引脚为低电平或类似情况)。 "我不关心价格"请为我的应用推荐我的一些 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    目前、我们拥有可提供20位分辨率的 ADS8900B 系列 SAR ADC。  这些是单通道器件、但您可以在串联(菊花链)或并联(星形)配置中使用2。  假设两个器件的转换开始(CONV)来自同一主机源、则您将具有同步采样功能。  我们确实有真正的同步采样器件(单个封装中的多通道)、但在这种情况下、您会看到16位分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、
    我将查找 ADS8900B 系列 ADC。  它支持每秒1000 K 个样本。 !! 我将并联使用其中两个... 我认为它不需要像 Δ-Σ 型 ADC 那样进行额外的配置和设置.... 我可能希望为 ADC 提供50Hz 交流输入作为伪差分信号...