This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404传感器是否具有任何种类的医疗认证?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060835/afe4404-do-the-afe4404-sensors-have-any-sort-of-medical-certification

器件型号:AFE4404

大家好、 我对可穿戴设备上使用的2个特定传感器感兴趣:  

Ti129 TI AFE 4404 -他们是否以任何方式获得健康 功能的医疗认证?

或者进行了一些医疗测试、 是否有此类信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛。 IEC/AAMI 标准适用于终端设备系统、而非仅适用于设备。

    因此、除了器件数据表之外、没有其他此类文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、感谢您的回答!