This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:位17为高电平、测试模式0 (或任何其他)

Guru**** 2952400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064889/adc3683-bit-17-high-with-test-pattern-0-or-any-other

器件型号:ADC3683

您好!

我不能完全理解的一点是:当我输入"自定义模式"和模式值0时、我会在 HDSC 应用程序中看到

该位17为高电平-> 131072。 当作为测试模式输入131072时、输出真正为0。 我们正在尝试的那样

使用自定义模式对齐数据(并省略 FCLK)、我们希望了解两者之间的确切关系

测试模式中的值和输出值。 您能详细说明吗? (数据表建议1:1关系)

再次感谢您的充分和快速支持!

此致、Rob van der Meer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    由于数据输出格式默认为二进制补码、因此我相信您可能会看到位17为"1"(或131072码) 。

    您能否将寄存器0x8F 和0x92设置为0x02、并查看在使用自定义模式时是否将此位17设置为0?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这确实具有预期效果。 我当时假设该寄存器仅在启用抽取时起作用、但它也应用于自定义模式。