This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS111x 的输入电压说明

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064923/ads1115-input-voltage-clarification-for-ads111x

器件型号:ADS1115

您好! 我对第7.3节下的输入电压感到困惑。 特别是 FSR:

满量程范围规格使得模拟输入可以低于接地值。 我在 V (AINx)规格下看到每个输入不应低于接地值。 请您澄清一下 FSR +/-值是什么意思吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    在您考虑具有一些偏置电压的差分输入信号之前、这听起来有点令人困惑。  通读第9.3.2、9.3.3和10.1.2节。