This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024EVM-PDK:TLA2024精度问题

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064712/tla2024evm-pdk-tla2024-accuracy-issue

器件型号:TLA2024EVM-PDK

您好!

我使用的是 TLA2024EVM-PDK 评估板。 但我面临精度问题。 我观察到测量值与从 I2C 接收到的数据之间的最大差值为17mV。 结果如下:

Vsense (测量值)   I2C 接收到的值 Vmeas VBLE 以%表示的误差
0.295. 0.291. 0.004. 1.355932
0.456. 0.444 0.012. 2.631579
0.616 0.6. 0.016. 2.597403
0.779 0.762 0.017. 2.182285
0.941 0.924 0.017. 1.806589
1.029 1.016 0.013. 1.263362
1.228. 1.23. -0.002 -0.16287.
1.385. 1.386 -0.001 -0.0722
1.472 1.473 -0.001 -0.06793
1.517. 1.518. -0.001 -0.06592

我们的电压范围为0.290V 至2V。 为此、我们将 FSR 用作+-2.048。 您能不能就此指导如何降低误差率。

谢谢、此致、

Muralikrishna。

L&T 技术服务。

9701620426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Muralikrishna、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!  到 27日(星期一)为止,每个人都是度假的家。  同时、您能告诉我们您如何设置 TLV2024EVM-PDK 吗?  您的电压源是什么、您的跳线设置是什么、您使用什么类型的仪表来测量 Vin?