This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:在单极模式和 PGA 放大下测量

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064847/ads1261-measure-in-unipolar-mode-and-pga-amplification

器件型号:ADS1261

我已通过以下方式配置了 ADS1261 (在 ADS1261EVM 板上):
-) REFP:AVDD (内部);REFN:AVSS (内部)
-) MUXP:AIN3;MUXN:AINCOM

我已插入一个传感器、该传感器的信号在 AIN3和 AINCOM 之间从0到5V。 我可以从评估软件中读取 ADC 点、但我有2个问题:

1) 1)如何实现24位分辨率? 我看到 ADC 值从0变为8388608;它似乎只使用了23位; 据我所知、如果我设置基准必须从 AVSS (0V)变为 AVDD (5V)、我认为转换器必须根据这2个点为我提供值。

2) 2)当我的信号为(例如) 1V 时、我读取了大约1660000个 ADC 点、如果我们参考上面的23位、这似乎是正确的。 但是、如果我将 PGA 增益更改为2V/V、我会看到这些点上升到大约2210000。 我发现他们必须加倍(例如大约3300000)。

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我想您的传感器是浮动的、AINCOM 和接地或外部直流偏置电压之间没有连接。  

    如果是、您需要电平位移电压。 您可以通过将 INPBIAS 的 VBIAS 位4设置为1来打开开关以启用 AINCOM 上的电平位移电压。 您应该能够看到高达16777216的代码。 此外、应绕过内部 PGA、以便将输入电压范围扩展到模拟电源。

    由于您的输入配置是差分+/-5V 输入、因此您得到的代码是166xxxx、与您的配置相对应。 当您将 PGA 的增益从默认值1更改为2时、满量程输入范围从+/-5V 降至+/-2.5V、因此您的转换代码将是33xxxxx 代码的两倍、这是根据您的配置确定的正确输出。

    此致、

    戴尔