This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC124S085:输出变化不一致

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC124S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064681/dac124s085-output-does-not-change-consistently

器件型号:DAC124S085

我对 DAC124S085有一个相当奇怪的问题。

如果我在写入前一个输出后尝试写入任何输出的时间超过大约200ms、则不会发生任何情况。  如果我经常写入它超过100msec、那么一切都正常。 在这两个值之间、它是命中还是未命中。  在不同的电路板上、时序是不同的。

SYNC 信号由 GPIO 控制、其余信号来自设置为 CPOL=0 (极性=低电平)和 CPH=1 (相位= NSS 激活后的第二个边沿、主要是下降边沿)的 STM32 SPI 外设。

从随附的逻辑/示波器布线可以看出、它们看起来非常完美。  我不需要省电、因此我永远不会将任何内容置于睡眠状态、并且输出始终处于活动状态。  只是、如果 自上次写入任何输出后超过200ms、它们会保持相同的值。  至少在几块电路板上。  在一个电路板上、即使我写了1秒、它似乎也能正常工作。

如果有任何帮助,将不胜感激。

我只需要更改写入频率、小于100ms、一切都很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您可以共享电路板原理图吗?  在相同的范围内、如果在~200ms 后看到写入成功、随后出现写入失败、也可能会有所帮助。  

    如果您等待~200ms、是否能够再次成功写入? 例如、在连续两次写入后、DAC 将始终在第二次写入时更新、还是在超过~200ms 后需要对器件进行下电上电?

    最棒的

    Katlynne Jones