This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ800:TI204c IP 内核模式

Guru**** 2766435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064842/adc12qj800-ti204c-ip-core-mode

器件型号:ADC12QJ800

我们参与了将 TI JESD204B IP 内核(TI204c IP 内核)集成到 Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA 中的工作。 TI 问题询问我需要哪种模式。

这种模式是什么?如何确定我需要哪种模式?

请告知、
Endric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Endric、

    这些模式显示在数据表第二列表格的表8-16、8-17和8-18中。 这些在表中被称为 JMODE。 这是我们需要的信息。 该器件可在多种不同的模式下运行(不同通道数、转换数、八位位组等)。  您需要确定如何操作器件、然后选择合适的 JMODE。  

    此致、

    Jim