This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:系统监控器问题-当监控外部基准电压源(MUX[3:0]= 1100)时

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064654/ads122c04-system-monitor-issue---when-monitoring-the-external-reference-voltage-source-mux-3-0-1100

器件型号:ADS122C04

你好。

我正在使用 ADS122C04器件开发产品。
我想使用"系统监视器"功能来实现自我诊断功能。
我已经设置了内部多路复用器来测量模拟电源(MUX[3:0]= 1101、3.3V)和外部基准电压源(MUX[3:0]= 1100、3.0V)。

手册(ads122c04.pdf、page.29、8.3.9系统监视器)指出、使用监控功能时、它会自动转换为内部基准、但在测量外部基准电压源时不能正常工作。

当测量外部基准电压源时、如果基准源被设定为一个外部基准、它将被正确读取。

请确认。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungsoo、您好!

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的 ADS122C04。

    当您想要使用系统监控功能测量外部基准电压时、需要设置 MUX[3:0]= 1100b 和 VREF[1:0]= 01b。
    在施加外部3V VREF 的情况下、您应该测量~3V/4 = 0.75V 的电压。
    对于外部 VREF 的系统监控测量、请勿在 VREF[1:0]位域中选择内部电压基准。 然而、当使用这个系统监控功能来测量外部 VREF 时、此器件确实使用针对 ADC 的内部2.048V 基准电压。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim。

    感谢您的快速回复。
    现在、实验结果如下。

    当监控模拟电源(MUX[3:0]= 1101、3.3V)时、无论外部基准电压源设置如何、它都会输出0.8215117V (3.3 / 4)。 (良好)

    然而、当监控一个外部基准电压源(MUX[3:0]= 1100、3.0V)时、根据基准源设置的输出电压如下。

    --------------------------------------------------

    基准源             |    输出电压[V]
    --------------------------------------------------
    内部(2.048V、VREF[1:0] 00)|   0.2839001 ???
    外部(3.0V、VREF[1:0]、01) |   0.7499675V (3.0/4)

    --------------------------------------------------

    *对于电压转换、ADC 值根据2.048V 进行转换。

    手册中规定如下。

    "测量模拟电源(MUX[3:0]= 1101)时、得到的转换约为(AVDD–AVSS)/ 4。 无论在配置寄存器(VREF[1:0])中选择何种基准源、该器件均使用2.048V 内部基准电压进行测量。

    当监控外部基准电压源(MUX[3:0]= 1100)时、结果约为(V (REFP)–V (REFN))/ 4。 该器件自动使用内部基准进行测量。"

    但是、我要求确认以下部件是否正确。
    '当监控外部基准电压源(MUX[3:0]= 1100)时、结果约为(V (REFP)–V (REFN))/ 4。 该器件自动使用内部基准进行测量。"

    고맙습니다 μ A。 )

    此致、
    金中洙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungsoo、您好!

    使用 MUX[3:0]= 1100b 设置时、设置 VREF[1:0]= 00b 不是有效设置。 在这种情况下、我实际上不知道器件测量的是什么。
    为了使用系统监视器测量外部 VREF、您必须选择 MUX[3:0]= 1100b 和 VREF[1:0]= 01b。 正如您正确所做的那样、您需要使用内部2.048V VREF 进行电压转换。

    以这种方式思考。 如果您要测量外部 VREF、则需要根据不同的 VREF (即内部 VREF)来测量它。 系统监控器是否会使用 ADC 的外部 VREF 来测量外部 VREF、那么无论外部 VREF 电压是多少、输出代码始终为 Fs/4。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim。

    最好修改手册的内容。
    感谢您的观看。
    它提供了很多帮助。

    此致、
    金中洙