This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:CLK 上升沿或下降沿的输出变化?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064391/amc3306m25-output-change-on-clk-rising-edge-or-falling-edge

器件型号:AMC3306M25

大家好、问题就是标题。 数据表中没有对此进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    请告诉我您对 AMC3306M25数据表中的表6.10和图6-1感到困惑的地方、我们可以研究澄清细节。  上升时钟边沿改变输出数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 AMC1305数据表的"数字输出"一章中、对上升沿进行了具体说明。 但在 AMC3306中没有。 不熟悉此设备的客户可能不确定。 如果可以添加一个句子、如 AMC1305、则表6.10和图6-1将会非常清晰。 谢谢~