This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:SPI 问题(DOUT)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064398/ads1018-spi-issue-dout

器件型号:ADS1018

大家好、

您能否查看 ADS1018的 DOUT 电平问题?

问题:  

-。 DOUT 永远不会变为低电平(0V)。

-。 即使将 DOUT 与 MCU 隔离、波形也会保持高电平。  

是否有任何检查点?

CH1:CS/CH 2:CLK/CH3:DOUT/C4:DIN

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我怀疑您的 DOUT 线路短路、导致其拉高。  您可能需要 仔细检查焊接连接。  如果您使用的是 VSSOP 封装、能否对 DOUT 引脚进行焊料去除、将其提起并直接测量引脚?  否则、您能否切断引脚附近的迹线并直接测量引脚。   

    此致、

    艺术