请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1018 大家好、
您能否查看 ADS1018的 DOUT 电平问题?
问题:
-。 DOUT 永远不会变为低电平(0V)。
-。 即使将 DOUT 与 MCU 隔离、波形也会保持高电平。
是否有任何检查点?
CH1:CS/CH 2:CLK/CH3:DOUT/C4:DIN
谢谢、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.