This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:是否可以将 HVSS 连接到 AGND?

Guru**** 2522410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064298/ads8556-can-hvss-be-connected-to-agnd

器件型号:ADS8556

如果我们不需要双极性能、是否可以将 HVSS 连接到 AGND 以最大程度地提高转换器分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好3fti、

    主要支持工程师现在正在休假、我代表她为您提供支持。

    第8页下电气特性表中的"电源要求"列出了正常运行所需的电源电压、否则您将无法在数据表中实现指定的性能。

    请参阅 E2E 论坛上的另一篇文章: 具有外部 SPI ADC 的 TMS320

    此致、

    戴尔