This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:并行接口模式下的读取

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064396/ads8578s-reading-in-parallel-interface-mode

器件型号:ADS8578S

尊敬的先生:

请您帮助我回答以下问题:

我正在 使用 TMS320F28235PGFA DSP 对 ADS8578S 进行编程、该 ADC 具有14位8通道 ADC。

我尝试在并行接口模式下读取数据。

为此、我已将 PAR/SER/BYTE SEL 引脚设置为低电平以选择并行接口。

我将 CS 和 RD 引脚保持分离、并提供来自 DSP 的两个信号。

CONVSTA 和 CONVSTB 连接在一起、我将从 DSP 提供 CONVST 信号。

当我从不同的通道读取数据时、

我只能从通道1读取、所有其他通道都将获得相同的值。

但是、当从通道2 - 7读取数据时、我无法看到任何数据。

我已经为长度为1的外部 ADC 提供了一个未使用的 DSP 地址。

请帮我解决这个问题。

此外、如需任何其他信息、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shikhar、

    感谢您在设计中选择 ADS8578S。 您能否提供使用示波器捕获的/CONVST、BUSY、/CS 和/RD 的时序图? 通道0的数据对于输入信号是否正确? 您的原理图将非常有用。

    此致、

    戴尔