This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:有关 ADC12D1600的一些问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063730/adc12d1600-some-questions-about-adc12d1600

器件型号:ADC12D1600

您好!

我对 ADC12D1600芯片有以下五个问题:

a)该芯片包括多路信号分离器和非多路信号分离器模式。 在多路信号分离器模式下、DI 和 DID 之间是否存在固定相位关系? 还是只是简单的采样序列?

b)设计人员根据什么选择多路信号分离器和非多路信号分离器模式?

c)多路信号分离器和非多路信号分离器模式之间是否存在任何其他差异、不同之处在于输出数据时数据端口速率和输出数据位数是不同的?

d)模拟信号输入 I 和 Q 是与传统 IQ 数据流(90°相位差)相关、还是仅与两组完全不相关的信号相关?

e)至于 DCLK 时钟、在多路信号分离模式下、1 / 4采样率下的输出可否理解为:如果在非 DES 和多路信号分离模式下的总采样率为1.6gsps、则 DCLK 为400msps?

期待您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请参阅下面我的评论。

    此致、

    Rob

    a)该芯片包括多路信号分离器和非多路信号分离器模式。 在多路信号分离器模式下、DI 和 DID 之间是否存在固定相位关系? 还是只是简单的采样序列? RR:只是一个简单的采样序列。 我将学习图3以使用此模式。

    b)设计人员根据什么选择多路信号分离器和非多路信号分离器模式? RR:实际上取决于应用以及可用于捕获 ADC 数据的功能/资源。 如果选择了1:2多路信号分离器模式、则输出数据速率会降至每条总线上输入采样速率的一半。 当选择非多路信号分离器模式时、每个通道上的输出数据速率与输入采样时钟速率相同、并且每通道只有一条12位总线有效。

    c)多路信号分离器和非多路信号分离器模式之间是否存在任何其他差异、不同之处在于输出数据时数据端口速率和输出数据位数是不同的? rr:不、不是真的、请看我对问题 b.的回答

    d)模拟信号输入 I 和 Q 是与传统 IQ 数据流(90°相位差)相关、还是仅与两组完全不相关的信号相关? RR:I 和 Q 是指通道 A 和通道 B。信号中没有相位关系。

    e)至于 DCLK 时钟、在多路信号分离模式下、1 / 4采样率下的输出可否理解为:如果在非 DES 和多路信号分离模式下的总采样率为1.6gsps、则 DCLK 为400msps? RR:是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Rob:

    我很高兴收到你的答复。

    不过、我还有两个问题要问您。

    A)当通道 A 和通道 B 分别由 ADC 内部处理时、每个通道的信号是否转换为 I/Q 数据流(90°相位差)进行处理?
    b) FPBW 是否与输入频率范围等效?

    此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请参阅以下我的评论:

    A)当通道 A 和通道 B 分别由 ADC 内部处理时、每个通道的信号是否转换为 I/Q 数据流(90°相位差)进行处理?  RR:如果在双通道模式下使用 ADC、则不会以90度相位差处理 I/Q 信号、它们都是以0度相位偏移相互处理的。 否则、在交错模式或 DES 模式下使用该器件时、通道相位偏移为180度相位差。
    b) FPBW 是否与输入频率范围等效? RR:是的、您可以使用接近 FPBW 边沿的输入频率、但是、转换器将开始降低交流性能、即 SNR、SFDR 等、输入频率越高。
    此致、
    Rob