This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:SPI 事务和时序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064318/ads8689-spi-transactions-and-timing

器件型号:ADS8689

各位专家:

你好。 我代表我的客户查询 ADS8689发布此帖子:

我尝试将数据表第6.6节中表中的 Tacq 规格的位置关联起来。  如果在 SPI 总线上使用32个 SCLK 来为器件的数据计时、那么如果在频率高于6.4MHz 的任何频率下运行 SCK、则需要一些"延迟时间"、其中 SCK 在 CONVST/CS 的上升沿之前停止一段时间。  数据表完全没有显示从一帧开始到结束的 SPI 事务。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie A.、

    数据表明确显示了时序参数和规格 t_CKCS、即最后一个 SCLK 边沿到 CONVST/CS 上升沿之间的延迟时间、请参阅  图6-3/6-4/6-5/6中整个时序中的 t_CKCS。

    此致、

    戴尔