This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:固件更新

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063879/ads1232ref-firmware-update

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

您好!

 

我将使用基本的 LabVIEW 程序测试 ADS1232REF、电路板的行为不是预期的方式。 例如:

-我只能在 USB 位置(SW9)进行通信、而不能在 JTAG 上进行通信

-发送读取命令“D”或“Q”时的非相干响应

这些错误不是系统错误、出于危险原因、有时会正常工作...

是否有更新固件的方法? 它可能未正确安装在电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    欢迎来到 E2E 论坛!  对于 ADS1232REF 的使用可能会有一些误解。  首先、为电路板加电时 LCD 显示屏是否亮起?   

    仅选择 SW9开关对电路板上的 MSP 进行编程。  对于正常运行、此开关必须处于 JTAG 位置。  在 USB 模式下、唯一受电的是用作 USB 接口的 TUSB3410和板载 MSP430。  您无法使用 USB 电源为 ADS1232REF 供电。  因此、您必须为 ADS1232REF 提供外部电源才能使其正常工作。  这可以使用桶形插孔或9V 电池来实现。

    要考虑的第二个因素是模式开关必须处于分析位置、才能使用 COM 端口进行通信。  如果开关处于刻度位置、您将不会获得良好的结果、并且行为将不稳定、因为刻度模式只需使用板开关和 LCD 显示屏即可运行。

    至于固件的重新编程、这是一个非常困难的过程、执行此操作的工具相当复杂。  首先、让我们看看在应用正确的电源和开关设置时、LCD 显示屏是否显示版本号、并首先在该模式下运行。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我使用9V 电源、插上电源后没有灯亮。 LCD 屏幕仅在串行 COM 初始化之后打开。 此外,我还注意到电路板实际上能够从 USB 端口消耗功率,在我的情况下不需要电源。

    模式开关在分析中。 但我认为编程开关位于 USB 上、因为当它位于 JTAG 上时不会发生任何情况。 几乎就像反相一样、但不完全是因为 LCD 不是仅在为电路板加电时才打开。

    它不是来自 m 计算机上的驱动程序、因为我能够与电路板通信、甚至可以获得一些响应。 但行为不是恒定的、有时我会得到奇怪的 ACSII 字符、或者我只发送一个"D"命令就会得到多个响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    显然,我在上一篇文章中不清楚。  请参考 ADS1232REF 用户指南以及 ADS1232REF 工具页面中的软件。  GUI 软件包括用于 TUSB3410的驱动程序、该驱动程序用作 ADS1232REF 上的虚拟 COM 端口。  如果不使用 GUI 安装驱动程序、则需要从 TI.com 手动安装驱动程序。

    正如我之前尝试解释的那样、SW9的 USB 位置 确实为电路板供电、但是 USB 不再被隔离、这会导致 USB 电压路径中的瞬变和额外噪声出现很多问题。  此外、USB 的功耗有限、如果连接了消耗大量功率的桥式传感器、也会成为一个问题。  除了对 MSP430进行编程的情况外、此电路板不能使用 USB 电源。  请参阅用户指南附录第23页上的此信息:

    来自 TUSB3410的控制信号会导致很多困难。  因此、为了正确运行、您需要确保 SW9处于 JTAG 位置。 这是电路板的设计工作位置。

    对于连接到电池时电源出现问题的原因、需要进行一些故障排除。  最常见的原因是桶形插孔连接器上的连接器 J2。  如果有东西插入连接器、当连接器打开电源插孔上的开关时、9V 电池接地连接断开。  此外、我还看到尝试将尺寸错误的料筒放入千斤顶开口并弯曲开关。  确保开关与接地良好接触。  请参阅用户指南中的图11:

    SW9也可能连接不良。  我建议在用户指南所示的原理图中所示的各种测试点进行故障排除。  在我们正常工作后、我们可以从那里完成通信。

    在通信方面、TUSB3410的虚拟 COM 端口可在多种不同的波特率下运行、但 MSP430只能以一个波特率运行、因此 COM 连接的属性对话框必须设置为、如用户指南中所示:

    此致、

    Bob B