This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220滤波器电路的电压变化问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063526/ads1220-ads1220-voltage-variation-issue-with-filter-circuit

器件型号:ADS1220

e2e.ti.com/.../capicitor-C422-report.xlsx

你好  

使用 ADS1220获取称重传感器数据、但面临电压变化问题、电压为 mV (测量范围为0.800mV-10mV)  

  

使用我的设计以及 ads1220evm 中的配置

当我移除电容器(CDIF)时、我得到的结果越好、我的电压也是恒定的

如果移除该电容器、会导致什么问题、以及您建议在设计中使用哪些其他值  

此外、在 Excel 文件中将带电容器和不带电容器的电压结果发布到 EVM 板中  

此致

Anil Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我将尽最大努力帮助您解决问题、同时主要支持人员将享受假期。 考虑到这一点、请注意、回复可能会延迟。  

    我看到、在安装差分电容器的情况下、最大-最小变化为140uV、没有5uV。  

    此测试连接了哪些输入? 它们是连接到负载单元还是悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander 感谢您的回答  

    输入端连接到称重传感器、这些结果对应于称重传感器上承载的1.5千克重量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    我将接管 Alex、因为我是该设备的正常支持人员。  我还有几个关于您的设置的问题和意见。

    1. 您的电路使用什么 PGA 设置?  您是否使用 PGA 旁路模式?  如果您使用 PGA 旁路模式、输入将具有瞬态电流、 该电流可能与输入滤波器相互作用。  如果您启用了 PGA、则输入电流很小、输入阻抗相对较高。

    通常 情况下、使用比共模电容器大10倍的差分电容器的原因是为了避免共模信号转换为差分信号。  发生这种情况的方式是、共模电容器中的任何容差都会使其中一个共模信号衰减得比另一个信号衰减得多、并将共模信号转换为差分信号。  因此、您通常希望消除差分电容器、从而使情况更糟(尤其是对于大共模输入信号)。

    您 提到差分电容器的结果会变得更糟。  差多少?   您能否发布一些数据。  您认为不良行为是来自噪声拾取还是电路运行异常。  通向桥的导线有多长时间?  是屏蔽双绞线。

     电桥输出信号范围是多少。

    5. 您能否查看用户指南中有关"桥式传感器连接器、J1和 J6"的第5.2.2节?  我希望确保您遵循本指南中的建议连接。

    此致、

    艺术