This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:需要文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063497/ads7044-file-needed

器件型号:ADS7044

HELO 团队、

我的客户希望在下面的 e2e 线程中访问此文件、 遗憾的是、该文件现在似乎已被删除。

链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742253/ads7044evm-pdk-simple-capture-card-driver-install-fail

提前感谢。

此致、

Renan Adriano
德州仪器|客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您能告诉我们您查找该文件的原因吗?  该文件与旧 EVM 关联、当前可用的 ADS7044评估模块使用不同的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我的客户要求是12位 ADC、它与 SPI 兼容。他们必须使用此 IC 配置 STM32。 他们正在寻找驱动程序。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在最初的情况下、Windows 驱动程序用于控制板、而不是 ADS7044。  我们通常没有 TI 产品系列之外的处理器代码、但我将查看我们是否有可帮助您快速入门的代码。