This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3154:数据输入对齐

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063572/dac3154-data-input-alignment

器件型号:DAC3154

您好!

我将从 Xilinx 系列7 FPGA (使用 OSEERDESE2)驱动 DAC3154、并希望使用单个10位总线对芯片上 A 和 B DAC 的数据进行多路复用。

在这种情况下、FPGA 的输出 SERDES 只能在时钟边沿对齐而不是中心对齐(DAC 的默认标准)的情况下驱动 DDR 输出总线。

假设 FPGA 的时钟/数据偏斜极小、您能否建议使用最好的 CONFIG3设置(可悲的是、很冷)。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我会在 config3中为 clkdlya 和 clkdlib 尝试设置5。

    此致、

    Jim