This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021-Q1:什么是"转换"?

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063731/adc121c021-q1-what-is-tconvert

器件型号:ADC121C021-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC121C021

您好!

什么是"Tconvert? 该器件在自动转换模式下定期转换。 intaerval 由 Tconvert 确定。 但我无法在数据表中找到它的长度。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些转换器是低功耗单片12位模数转换器(ADC)、由+2.7至5.5V 电源供电。 该转换器基于逐次逼近型寄存器架构、内部跟踪保持电路可处理高达11MHz 的输入频率。 这些转换器由也用作基准的单电源供电。 该器     件具有与 clicker 计数器 I2C 兼容的串行接口、可在所有三种速度模式下运行、包括高速模式(3.4MHz)。

    ADC121C021的警报功能可在模拟输入违反可编程上限或下限值时激活中断。 此器件特有一个自动转换模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Tconvert 有多长时间? 我想它大约为1us。

    谢谢。

    奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转换时间在参数表中提供、但似乎尚未分配短名称/符号。

    如您所述、典型时间为1us

    此致

    Cynthia