This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:使用具有差分输入的 ADC3643时原理图正确

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3643EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063556/adc3643-which-schematic-is-right-when-use-the-adc3643-with-diff-input

器件型号:ADC3643
主题中讨论的其他器件:THS4541

你(们)好,先生

哪一个是正确的? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     左侧的图像是最正确的、因为差分输入引脚(AINP 和 AINM)可以从+1.125V 摆动到- 1.125V。 差分信号摆幅为(+1.125V -(-) 1.125V = 2.25V)。 这些电压必须包括+0.95VDC 共模电压(VCM)、该电压可由 ADC 引脚 VCM 供电。

     在 ADC3643EVM 上使用 THS4541全差分放大器为 ADC 模拟输入提供差分输入(通过 VCM)。 有关 如何使用 THS4541的示例、请参阅 ADC3643EVM。

    此致、

    Dan