This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060916/ads1261-ads1261

器件型号:ADS1261

您好、Bryan、

我在我的应用中使用 ADS1261的以下寄存器配置。

MODE0:1200SPS、SINC 1

模式1:正常模式、转换=脉冲、延迟= 17.8ms

REF:REFENB=启用内部基准、RMUXP=内部正极、RMUXN=内部负极

PGA:PGA 模式、增益= 1 (= 000)

INPBIAS:VBIAS 使能

AVDD 和 AVSS 分别连接到5V 和 GND。

1) 1)根据上述配置、我尝试测量"内部(AVDD - AVSS)/4"正极和"AINCOM"之间的电压。 即 、INPMUX 寄存器的值为0xC0。

     (AVDD - AVSS)/ 4 =(5-0)=~1.25V

     AINCOM =  (AVDD + AVSS)/2 (当 VBIAS 使能时)

            =(5+0)/2 =~2.5V

    我希望 ADC 计数值为-1.25V、但我始终得到~0.625V。  

    现在、我恢复了 INPUMUX 寄存器配置、即0x0C。 在这里、我还得到了 ADC 计数值~0.62V。

    我总是得到正值、也不是预期值。  

    请告诉我这背后的原因吗?

    此外、我将内部基准更改为 AVDD 内部基准和 AVSS 内部基准。 重复上述 实验。 在这里、我还得到了~0.625V 的值。  

2) 2) 在 INPMUX 寄存器中、对于单端测量、应在负 Inpux MUX 值中选择什么?  

谢谢、

RAM。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    要成功读回'Internal (AVDD - AVSS)/4'、您应根据下面突出显示的图像选择 INPMUX CHANNELS。 换言之、不要选择 AINCOM 作为其中一个通道。 请尝试下面突出显示的设置、并告诉我这是否会产生正确的读数(~1.25V)。

    对于单端测量:ADC 始终在 INPMUX 寄存器中的两个选定通道之间进行差分读取。 因此、您需要将其中一个模拟输入接地、然后在 INPMUX 寄存器中选择此通道作为 MUXN。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。 我可以看到采用此配置时的读数为~1.25V。

    RAM。