This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1226:意外转换和自动校准时间

Guru**** 2899110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063470/ads1226-unexpected-convertion-and-autocalibration-times

器件型号:ADS1226

您好!

启动后的随机转换和自动校准时间存在问题。

在我们的设计中、我们有一种恢复机制、可以在短时间内(可以在200ms 和600ms 之间)关闭器件电源。

顺序如下:

1-正常功能:我们当前处于校准时间~300ms 的循环中、这是预期的

2-断电~200ms 至~600ms 的 AVDD 和 DVDD。 请注意、DVDD 可能不会完全降至0V。

在所有 ADS1226输入均设置为低电平状态 (包括 Start 引脚)的情况下、AVDD 和 DVDD 上电

4 - 5ms 后、我们的 FPGA 处于高阻抗模式、因此所有 输入均设置为高电平状态 (包括 Start 引脚)

5 -在另一个10ms 后、我们的 FPGA 将进行设置、并通过标准操作(2个通道上的校准+转换环路)将 START 引脚驱动为低电平

=>根据断电持续时间、我们观察到校准时间介于80ms 和600ms 之间。 如果我们不对器件断电、该时间将始终保持不变。

我们还观察到:

-当我们具有更长的断电持续时间(>2s)时,我们没有问题(~300ms)。

-当我们的断电持续时间非常短(~200ms)时,校准时间与之前完全相同(正确或错误)。

a/我们需要知道的是内部 ADS1226时钟是如何稳定的。

b 根据这个时钟,转换/校准时间是否最长? 例如、它是否可以超过10s?

c/当这些时间不在标称边界内时、所采集信号的转换是否仍然准确?

谢谢你

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您最可能看到的是由于 POR 不完整而导致的问题。  从冷启动(电源完全崩溃)到通电状态、器件将保持在复位状态、直到电源处于 ADS1226能够以预期方式运行的阈值。  对于我们的一些旧器件、POR 电路基本上是串联电阻器和电容。  当电容器充电至特定电平时、器件会从复位状态释放。  此电路的问题在于、除了通过较大的电阻值进行回放之外、没有任何简单的方法可以使电容放电。  如果关断时间足够长、则不会出现问题。  但是、如果电源快速开关、器件可能无法正确复位、并且器件可能无法恢复到已知的运行状态。

    遗憾的是、我无法为您提供精确的放电时间、因为它将取决于您的系统中的许多因素、包括电容负载和可能仍驻留在 IC 内的输入产生的任何额外电荷。

    对于 a)在从复位状态释放后的正常运行中、有一个内部计数器在内部时钟稳定前递增计数。  该值由设计人员确定、器件之间的时间会稍有不同、批次之间也会有差异。

    对于 B)我们没有器件未在正确状态下运行时的数据。  我们的验证测试始终是在冷启动条件下进行的。

    C)同样、很难判断器件在未知运行状态下是如何工作的。  它很可能不会按预期运行。

    我可以向您提供的最佳建议是将器件保持在完全关闭(不提供电源)状态足够长的时间、以便器件在再次上电时能够正确响应。  我在具有类似 POR 电路的不同器件上进行了一些测试、器件正确加电至少需要1.5秒。  因此、系统中的2秒可能不会太长。

    此致、

    Bob B