This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:重复上述器件

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063276/adc12dj3200evm-the-part-above-repeated

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!  

我有兴趣使用   ADC12DJ3200EVM 将通信信号数字化、 ADC12DJ3200EVM 的输出将馈送到 FPGA 板。

问题1. 作为系统设计的一部分,我对 ADC12DJ3200EVM 时钟频率( 以几 KHz 为单位)抖动(以小数 DF 为单位)感兴趣,而不会影响进入 FPGA 的数字化数据信号。  这可以通过数字方式实现吗? 或者、通过调整振荡器的 VTune (模拟) 、我该怎么做、我的限制是什么?  

我的意思是模拟是、将 信号 发生器的正弦信号应用到 ADC 的某些输入端口/引脚、以"抖动" ADC 评估板的主采样时钟?  

问题2. 我想更改时钟的延迟(而不是频率) 、我可以通过数字方式实现它吗?  我可以通过模拟实现它吗? 我该怎么做、我的限制是什么?  

问题3. 对于上述任何实现、我是否需要添加任何额外的电路或  

Sarmad Albanna 博士

光学工程师

NGC- CA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    Q1:抖动通常用于将更高频率的杂散涂抹到本底噪声中。 如果您计划使用外部抖动。 需要从外部将单独的电路添加到模拟输入前端级中。 这不适用于时钟输入。 它只会显示为噪声并减小 ADC 的动态范围。

    Q2:在第129页的数据表中。 这显示了如何以数字方式延迟时钟。 下面是一些说明。

    Q3:是的、如图所示、需要为 Q1应用单独的电路。

    此致、

    Rob