This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:ADC 输出幅值是所提供输入的一半

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063238/amc7823-adc-output-amplitude-is-half-of-the-input-provided

器件型号:AMC7823

您好、社区  

我的设计使用的是 AMC7823。 我在该芯片上同时使用 DAC 和 ADC 接口。  

我已对 DAC2进行编程、以生成0.7V 电压并将 DAC2输出馈送到 ADC4、从而读回该值。  

我将5V 用于 AVDD、DVDD 和 BVDD。 具有内部基准电压2.5V 和内部触发模式。  

ADC 我使用的是自动模式、所有输入均已启用。  

我面临的问题是、我能够在 DAC2输出上生成0.7V 电压。 但在 ADC4上、它被读取为0.35、这大约是 DAC2输出振幅的一半。  

我在哪里出错了? 请提供指导。  

寄存器中的 DAC 值= 0x245e

寄存器中的 ADC 值= 0x4230

最好

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    ADC 输入范围为0V 至2×VREF、或5V。  可以将 DAC 设置为2.5V 或5V 范围。  我怀疑 DAC 在5V 范围内、ADC 在2.5V 范围内、或者您在正确的范围内、但您的数学运算是错误的。

    谢谢、

    Paul