This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:ADC 输出不变

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063485/ddc2256a-adc-output-not-changing

器件型号:DDC2256A

您好!

我正在使用此器件、并且能够在命令 ADC 输出预定义图形(全零、全一、斜坡等)时查看数据。

当我尝试收集实际实时数据时、我看不到数据发生变化。 它看起来相当随机、但数据始终与 ADC 实际没有输出任何内容相同。

要查看 ADC 的"实时"数据、最低寄存器设置是什么?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该添加:32MHz 时钟输入、1ms 集成时间、2ms 重复率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于器件 DDC2256A 在 NDA 下共享、因此我们 希望使此对话脱机。

    我请求您向我们发送电子邮件至邮寄名单: ddcxxx-support@list.ti.com 、我们将通过电子邮件为您提供支持。

    请在电子邮件中分享您的寄存器配置和测试设置详细信息。