This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM -无法在 ADC 专业套件上生成输出-错误信息#39

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062214/ads1220evm-ads1220evm---not-able-to-generate-output-at-adc-pro-kit---what-s-wrong

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADCPro

您好!

我使用的是 ADS1220 EVM 套件。 我已将其连接到 ADC Pro。 一个套件能够在示波器上提供输出、但遗憾的是、

在另一个套件中、无法  获取输出。

您能否帮助查看随附的照片、并告知第二个套件出现了什么问题-该套件无法正常工作。

正在等待您的回复。

谢谢、
Minesh Darji
硬件工程师
MP Consulting、LLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minesh、

    只 需让您知道、您将无法同时运行两个 EVM。

    2. 我怀疑您在 ADCPro 启动后插入了 EVM。  您无法拔下并重新插上此类 EVM。  您必须始终先将 EVM 插入 USB 端口、然后启动 ADCPro。  执行此操作时、ADCPro 将搜索 EVM 枚举到的虚拟 COM 端口。

    3.即使软件显示为“已连接”,它实际上也没有连接。  很抱歉、这是误导性的。  您可以知道 EVM 未连接、因为按下"Acquire (采集)"时、"Collecting (收集)"进度条移动非常缓慢。

    4.要使您的第二个 EVM 正常工作:

       a.关闭 ADCPro。

       b.插入您的 EVM。

       c.启动 ADCPro 并加载 ADS1220 EVM 插件。

    我希望这对您有所帮助!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    但是、我已经按照您的建议尝试了、
    1) 1)插件 EVM、
    2) 2)打开 ADC Pro 软件
    3) 3)尝试使用与我用于 EVM1的设置相同的设置采集数据。
    注意:我不是同时插入 EVM1和 EVM2 、而是逐一插接  
    仍然有一个名为 EVM1的套件在工作、但 EVM2套件不工作、这是什么问题? 请 提供建议。
    等待您的回复、
    谢谢、
    Minesh Darji
    硬件工程师
    MP Consulting、LLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minesh、

    1. 感谢您的更新。  听起来您采用的方法是正确的。

    2. 让我们看看问题是硬件配置、硬件还是软件/操作问题。

    3. 要确保硬件配置不是问题,请确保使用在工作的 EVM 上使用的跳线设置配置两个 EVM。  由于这种情况、可能会出现配置错误、器件无法正常工作的情况。  您是否有任何外部连接?

    4. 您应该将设备插入两个设备的同一端口。  从技术上讲、这一点无关紧要、但让我们这样做、这样我们就可以确保端口正常工作。

    5. 下面的一些图片说明了插入 EVM 时应发生的情况。  您应该使用窗口"设备管理器"来帮助了解您的 EVM 是否按预期运行。  会出现一些问题。 设备管理器会将其显示为"USB 串行设备"。   接下来、启动 ADC pro 软件并加载 ADS1220插件。  加载插件时、您应该看到它扫描所有 COM 端口、直到找到 ADS1220的端口。  完成后、它将显示"已连接"。  最后、按下"Acquire (采集)"时、采集所有样本大约需要1秒钟。  如果需要更长的时间、这表示您没有真正的连接。  

    6. 请告诉我您的"坏"EVM 扫描是否需要很长时间或扫描是否很快。  此外、请告诉我连接过程是否如图所示正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art Kay  

    感谢您的回复和解释

    我已检查 CS 和 SCLK 引脚。 工作套件在这两个引脚上有输出、故障套件在 CS 和 SCLK 上没有任何输出。 这两个引脚上的故障套件可能有问题。 因此、无法生成输出、我们无法在 ADC 专业套件软件上查看输出。  

    谢谢、
    Minesh Darji
    硬件工程师
    MP Consulting、LLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minesh、

    感谢您解决通信问题。  EVM 应在制造过程中进行测试。  我将向您发送一封电子邮件、以获取您的联系信息。  我们将为您提供更换样片(免费)。   

    艺术