This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:测量内部温度传感器的温度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063263/lmp92066-measuring-temperature-of-internal-temperature-sensor

器件型号:LMP92066

H 组、

  我们正在测量 LMP92066 IC 的内部温度传感器, 我们得到的输出低于:-  

TEMPM = 1    温度= EC
TEMPM = 1    温度= F7
TEMPM = 1    温度= D9

   那么,我们如何转换成一个最小温度值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您可以查看数据表中的表1:

    TEMPM 和 Templ 组合来获得一个12位值。 最终公式为:(temp/2048)*128,其中 TEMP 是  组合 TEMPM 和 Templ 寄存器中12位二进制补码数据的十进制转换。 这些值的范围为-2048至+2047。 我为 您提供了带有十进制 TEMP 值的注释表。 如果您不熟悉二进制补码到十进制的转换、则可以使用此计算器。  

    第一行项目(0x1EC)转换为十进制492。 如果将其插入公式、则会得到30.75°C

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones