This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:您是否可以向 ADC 推荐任何分销商?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADC3664EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063230/adc3664-are-there-any-distributors-you-can-recommend-from-adc

器件型号:ADC3664
主题中讨论的其他器件:THS4551THS4541

在这一过程中、通过光电二极管的红外信号和外部噪声必须通过 ADC 输入到 FPGA。

对于高性能 ADC、输入为差分输入。 TI 是否有对输入信号进行差分180度的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TI 有多个全差分放大器(FDA)、它们接受单端信号并转换为差分信号(180度相位差)。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/fully-differential/overview.html

    在 ADC3664EVM 上、我们使用 THS4541为 ADC 输入提供差分信号、但根据应用的带宽(和其他注意事项)、还有其他选项可用。 THS4551也常用于 ADC366x 系列 ADC、可满足比 THS4541更低的带宽/功率要求。

    此致、

    Dan