This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:采样模式和采样时序

Guru**** 2926380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060703/lm98620-sampling-mode-and-sampling-timing

器件型号:LM98620

大家好、

 

我对 LM98620有三个问题。 请您查看下面的内容并提供答案吗?

 

Q1:对于“采样模式 SH1a”,将 MCLK (不带 SHP/SHD)输入 AFE 即可启用采样,对吗?

Q2:当用作“6通道模式像素速率 MCLK”和“采样模式 SH1a”时,采样时序与 MCLK 的比较是什么? (例如、来自 MCLK 上升沿的 XNS)

Q3:是否可以通过更改 AFEHASEn = 1、1设置来调整采样时序?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请有人在这里帮助我们吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1: 采样在无 SHP/SHD 的情况下工作。  需要 CLPIN 信号进行同步。

    A2: 未指定 SH1a 模式的采样时序。

    A3:AFEPHASE 设置可以更改采样时序。

    此致、

    Norikazu Takebayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的信息!

    此致、

    Kurumi