This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:我想知道连接中是否有任何错误?

Guru**** 2668265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061632/ads8668-i-would-like-to-know-if-there-is-any-mistake-in-the-connection

器件型号:ADS8668

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JITHU、您好!

    请查看我的以下评论:

    1.我没有看到 AGND 和 GND 之间的连接、可能在您的另一个原理图中、但建议为 AGND 和 GND 使用实心接地层。

    AINx_GND 应连接到 AGND 接地层、该 ADC 只能支持单端输入。

    很难看到输入电容器是10nF 还是10uF。 如果电容为10uF、则值将过大。

    4. 您使用一个10kohm 电阻器将所有输入上拉至 VDD_5V0、这将需要一个干净的电源、否则它可能会影响 您的正常信号。 此外、5V 正常输入无法转换、它将减小 ADC 的动态范围。 您还可以考虑其他解决方案、请参阅应用手册  :https://www.ti.com/lit/an/sbaa507/sbaa507.pdf

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于-1)我已经为模拟和数字接地、在它们之间使用铁氧体磁珠连接

             -2)已更正

             -3)它是10 NF 电容器

             -4)我正在测量来自热敏电阻的0-5V 模拟信号。 在这里、带热敏电阻的10k Ω 电阻将用作分压器。 该 ADC 支持0-5V 测量。

    问题- 1)是否有其他错误?

              2) 2)如果不需要报警、我可以将其保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JITHU

    感谢您的信息。 建议使用单个实心/专用接地层、这是数据表中的建议。 警报是一个输出、因此如果未使用它、您可以将其保持浮动。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    因此、我不需要将数字接地和模拟接地分开、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JITHU、您好!

    正确。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢