This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:USB 驱动器未更新、套件不能正常工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063095/afe4950evm-usb-drive-is-not-updated-kit-doesn-t-work

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4950

大家好、

适用于 AFE4950EVM

我更新了 USB 驱动器、但它显示

MSP430_CDC.inf:已成功添加 oem92.inf 并安装在0器件上"

当我连接套件时、它将两个 COM 显示为 USB 串行器件、它们不会被识别为"AFE4959套件"、并且 GUI 不会检测到该套件。

应该怎么做?

谢谢

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    器件 AFE4950在选择性披露的情况下共享、因此我们希望将此对话脱机。

    您能给我们发送一封电子邮件到邮件列表 biosensing_afe-support@list.ti.com 吗 ?我们将通过邮件为您提供进一步支持?