This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:最大采样率

Guru**** 2515665 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062561/ads1015-maximum-sampling-rate

器件型号:ADS1015

您好、E2E、

请告诉我 ADS1015的相关信息。
当它在2通道上切换输入时、最大采样率是多少?
(如果此器件具有有关此条件的定量数据)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    ADS1015以250kHz 的频率对输入信号进行采样。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该器件的最大采样率为3.3kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    采样率是输入信号的采样速度。 该器件的频率为250kHz。 数据速率是数字输出的速率。 最大数据速率为3300sps。 在2个通道之间切换时、采样率和数据速率应保持恒定。  

    如果您使用连续转换模式、如果配置寄存   器设置为在转换期间更改多路复用器通道、则多路复用器通道在转换过程中不会更改。  该器 件将完成旧多路复用器设置的转换、并将更新前一通道的转换结果。 之后、它将更改 多路复用器通道、在新通道上启动新的转换、然后在转换完成后更新新通道的转换结果。

    此致、
    Aaron Estrada