This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:当前器件:ADS1147IPWR 建议器件:ADS1247IPWR

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062919/ads1247-current-part-ads1147ipwr-suggested-part-ads1247ipwr

器件型号:ADS1247
主题中讨论的其他器件: ADS1147

在将当前器件与建议器件进行比较之后,我们发现 ADC 分辨率存在主要差异。

 

当前器件具有16位分辨率、而建议的器件具有24位分辨率。

除此之外,几乎所有的电气参数都是通用的。

 

您能否确认是否可以直接使用24位 ADC 来代替16位 ADC。

 

我们是否需要修改固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    ADS1147和 ADS1247的功能和参数相似。 两个器件之间可能有一些不同的规格、例如 INL、但这主要是由于分辨率不同

    这两个器件之间的主要区别是位宽、在这种情况下、客户必须发布额外的 SCLK 才能读回数据。 因此、需要对固件进行一些小的修改

    布莱恩