This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:.NET 库

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062753/ads8900bevm-pdk-net-library

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8900B

我们希望在 MATLAB 中控制的应用中使用 ADS8900评估板。  ADS8900是否有可导入 MATLAB 的.NET 库?  如果是、是否有该库的命名空间文档?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8900B 的评估模块实际上旨在使用我们提供的 GUI 评估产品。  除了 EVM GUI 外、我们不提供通过 USB 与 EVM 直接通信的外部方式。  您可以使用 EVM 上的数字信号接头连接您自己的外部处理器、以便与器件进行正常通信。