This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200上8通道连接的上4个通道上的斜坡无效

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062741/adc12dj3200evm-ramp-invalid-on-the-upper-4-lanes-of-an-8-lane-connection-on-the-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200EVM

ADC12DJEVM 使用 Xilinx 的 JESDC 内核4.2连接到 Xilinx XCVU13P。 我已正确建立链路、但上部4个通道未接收到我在下部4个通道上看到的斜坡模式;或者更具体地说、与下部通道相比、来自 JESD 内核流接口的上部128位是不正确的。  我将通过 SYNC 进入链路、Xilinx 内核报告捕获的 sysref (JESD204B、子类1)。 我在 JMODE2中运行 ADC。 在 ILA 序列之后、我没有看到任何帧错误、我可以在所有通道上传输 K28.5符号。 我已经检查了 Xilinx 内核中的 JESD 链路参数、以确认它们与 ADC 规格相匹配。 流媒体接口的高位在此模式下无效的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请注意、上部通道和下部通道之间的 JESD 通道 ID 不同。 ADC12DJ3200EVM 用户指南介绍了通道极性。 这是片段。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj 您好-感谢您的建议。 我尝试通过寄存器空间翻转1通道的极性、这似乎是个问题。

    此致、

    Marc