This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:SPI 数据检索问题

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062535/ads1292r-spi-data-retrieval-issue

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

 

我在 SPI 数据检索方面遇到问题(读取72个字节)。 我正在使用 DMA 传输、SPI NCS 信号由 SPI 外设驱动。 ADS1292R 数据表显示:  

串行通信完成后、始终等待四个或更多 tCLK 周期、然后再将 CS 置为高电平。

但我的 MCU 速度很快、nCS 信号在最后一个 SPI 时钟(<1us)后立即恢复为高电平。 数据表中的上述句子是否与数据检索相关? 如果是、如何管理它? 我的意思是使用 DMA 并让 MCU 驱动 nCS 信号是很常见的。  

感谢你的帮助、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregoire、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    tSCCS 数字规范也适用于数据检索。

    ADS1292允许使用外部较快的时钟(2.048MHz)、而不是内部512kHz 时钟。 更高频率选项允许 SPI 以更高的速度运行。 0.9765μS 4.096MHz 的最大 SCLK 速度、您可以缩短此时间(μ s)。 但是、它可能仍然不符合您的要求。 如果您未与其他器件共享 ADS1292 SPI 接口、则可以为应用将 CSB 保持在低电平。

    谢谢

    -TC