This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:用于桥式传感器输入的超低噪声 ADC

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS1261, ADS1260, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061973/ads1255-ultra-low-noise-adc-for-bridge-sensor-input

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS1260ADS1235

您好!

多年来、客户一直将 ADS1255 / 6用于其桥式传感器。 是否有超低噪声 ADC 可替代此 ADC?
我们选择 ADC 进行新开发。

它们的优先级是无噪声位。


选择标准
具有 PGA 差分输入1CH ~、50/60Hz 噪声抑制滤波器的24位 delta-sigma

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    您是否有要实现的特定噪声目标?

    ADS1260和 ADS1261基本上是 ADS1255的下一代版本、它们是我们为桥式传感器提供的噪声最低的 ADC。

    您还可以使用 ADS1235、它基本上是 ADS1261的子集、删除了一些功能(VREF、IDAC 等)、但仍然具有相同的噪声性能。 ADS1235更专用于电桥测量。

    请告诉我、如果客户有更多有关他们想要设计的系统的详细信息、我们可以推荐最合适的器件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢你的答复。
    由于客户没有明确的要求、我想将 ADS1260/1和 ADS1235作为 ADS1255的下一代模型进行介绍。

    无噪声位也很好、因此我认为客户会考虑它。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hiroshi-San、如果客户分享更多信息、请告知我们。

    布莱恩