This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:DACn 寄存器

Guru**** 2945020 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61416, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062372/dac61416-dacn-register

器件型号:DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC81416

大家好、

DACn 寄存器在我们的数据表中有点令人困惑:

DAC61416:{DATA[11:0]、x、x、x、x}

从图中可以看出、似乎应该使用高4位;但表中似乎是低4位;因此、上面的'x、x、x'x'被放置在原始 DAC81416的高4位或低4位中?

我应该使用图8-19 数据[15:4]还是 数据[11:0]?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mia Ma:

    注意三分辨率版本(16、14和12位)的通用数据表

    DAC81416是16位版本、因此必须使用所有数据[15:0]。 希望您能更好地理解。

    此致

    安布 M