This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:输出电压为零

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061871/dac7760-output-voltage-is-zero

器件型号:DAC7760

大家好、

我们的客户报告说、他在2年时间内将 DAC7760IPWP 用于工业 DAC 器 件、但几周前他发现了一些输出错误。 根据我们的客户、  

当他发送到设定点至 器件的33.33%时、电压输出测量值为零。 通常情况下、必须输出1.666V 电压、因为该器件在0~5V 范围内工作。
我用4个 DAC7760对其进行了测试。
所有四个芯片都具有相同的测试结果。
当您在同一特定部分请求输出时、它会显示相同的症状。

我已经为我们的产品制作了200块电路板。

所附为原理图。

e2e.ti.com/.../Schematic.docx

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛


    我不能完全确定问题是什么。 但是、我们不建议以与总线上多个器件的 SPI 相同的方式使用器件、因为 LATCH 引脚实际上并不是/CS。 当多个器件被连接至 SPI 线路时、通信应该有 SCLK 门控、这样 DACx760在与总线上的其它器件通信时不会看到 SCLK。 特定的位模式可能会导致看门狗计时器和 CRC 实现出现问题。 可追溯到2018年1月的数据表的早期版本专门说明了哪些位模式会导致这些问题。 但是、我们最近更改了数据表、专门说 SCLK 应该选通。 注意- TI 最近未对器件进行任何更改、我认为该器件与2013年推出的器件相同。

    但是、这与我在上面描述的问题不同。 我还查看了原理图、没有看到任何我认为会有问题的东西。 但是、这看起来有点像数字通信问题。 该错误看起来有点周期性、就像交替显示高数据点和低数据点(尽管存在高数据点、但仍然存在不良数据点)。 如果数据需要更长的时间、这种模式是否会以更多交替的高/低点重复? 这些数据点中的每一个是否对应于对器件的写入? 电路板中的任何其他模拟更改是否会出现此问题? 我可以获得更长的测量数据序列吗?

    我还将检查基准电压是否在这些误差发生时发生任何变化。

    此时、我只想收集尽可能多的有关问题的数据和描述。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的约瑟夫

    当我发现这个问题时、我只使用 DAC7660发送数据、而不使用共享的 SPI 线路。 但也有相同的问题。

    此外、在实验过程中、我一次只写了一段数据。 其他范围工作正常。
    我添加了10个芯片并对它们进行了测试、但它们都显示了相同的结果。

    我对芯片的结构不是很了解、但是如果芯片内部的开关点有问题、会出现这样的问题吗?

    如果没有、我应该怀疑通过 SPI 线路的数据错误吗?

    在错误状态下、ALARM 引脚(#3)保持高电平。
    我很快将检查基准电压。

    感谢您的回复。

    电源 VREF (引脚#14)输出5.00V,处于错误状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、


    我不确定我是否理解您的所有评论。 我需要知道发送到器件的内容。 当数据不正确时、发送的 SPI 事务是什么? ALARM 是一个低电平有效信号、因此 ALARM SET HIGH 表示器件未检测到问题。 由于警报较高、我认为这不是意外设置 CRC 或看门狗的问题。

    要查看这一点、您可以使用示波器触发0V 的电压输出。 同时、您可以查看进入器件的 DIN、SCLK 和 LATCH 信号。 使用此方法、您可以在 DAC 输出设置期间验证通信。


    吴约瑟