This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:是否可以将 ADS131E08S 与外部基准电压配合使用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062206/ads131e08s-is-it-possible-to-use-ads131e08s-with-external-vref

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我正在处理的项目中使用 ADS131E08S ADC。 Vref 电压为4V、因为 ADC 由5V 电源供电。 但是、在我自己的应用中、我需要取消内部 Vref 稳压器、而不是内部稳压器、我需要使用2.5V 外部基准稳压器。 是否可以取消内部基准稳压器? 我可以在产品中使用外部2.5V 稳压器来运行 ADC、制造商代码是"ADS131E08S"、与我在前几年购买的代码相同。 但是、我无法为我最近提供的产品提供此信息。 您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    感谢您的发帖。

    遗憾的是、ADS131E08S 仅支持内部基准。 在我们的测试程序中、该器件采用这种方式进行编程、无法撤消。 您将需要使用 ADS131E08、或者我们可以为您的应用推荐替代器件。

    此致、

    Ryan