This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1173:关于 ADC1173基准电压问题

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061721/adc1173-about-adc1173-reference-voltage-question

器件型号:ADC1173

尊敬的专家

下图中1.56V 0.36V 是什么意思? 我要求输入信号转换范围为0-3V。 是否可以将16和17连接到 AVdd、将22和23连接到 AVss? 或如何正确连接这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    有关说明、请参见下图。