This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3100DUBR

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062018/amc1100dubr

主题中讨论的其他器件:TLV6001AMC1100

您好!

我在 AMC3100DUBR 的帮助下设计了一个用于测量电机电源电压的电路 。  可用于电压和电流测量。

TLV6001IDBVT -用作差分放大器的运算放大器。 它将为单端输出提供差分输出。 Vsense 是在我的 PIC 控制器 ADC 引脚上测得的。

根据我的应用- VMOTOR 电源电压为48V。 根据数据表章节6.9表 、输出共模电压| 4.5V≤VDD2≤5.5V | 输出电压应为 2.4V - 2.55V - 2.7V。 但是、无论有无 VMOTOR 电源电压、电压始终为1.27V。 请告诉我我们在设计或测试中错过了哪些内容。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Palanikumar、

    您看到的输出共模电压与2.7V≤VDD2≤3.6V 的电源电压一致。您可以通过在 C27上进行测量来确认 VDD2电压吗?  

    如何生成5V 电源、它是否能够为 AMC1100和 TLV6001提供必要的电流?

    是否有任何其他器件连接到此5V 电源?