This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:信号通道上的错误测试模式

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061551/ads5295-bad-test-pattern-on-a-signle-channel

器件型号:ADS5295

您好!

 我们在其中一个系统中使用 ADS5295。 在几个单元中、我们遇到了一些异常。

我们将在系统启动期间使用 ADS5295测试模式进行字对齐校准。

我们为0xFC0的测试模式设置寄存器25h 和26h。 所有 ADS5295通道都在一个通道旁边输出所需的模式、该模式显示单个恢复位并生成模式0xFC2。

请注意、对于任何已编程的模式、此通道的损坏模式都不会出现、例如对于模式0xCCC 和0XCC3、所有通道都会产生相同且正确的模式。

请参阅随附的示波器快照、了解图示–CH1是坏的 ADC 通道、CH2是好的通道。

这种问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对你的问题很抱歉。 这看起来很奇怪、只有一个通道为一个测试模式提供损坏的输出。 让我与我们的设计团队核实一下、我会尽快返回给您。

    您能否确认以下问题:

    您在哪里探测此输出? 是 FPGA 上的反序列化数据吗?

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的回答。   

    我将使用 ADC 输出焊盘上的示波器探测信号。  

    随附在帖子中的示波器图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yossi、

    几个问题:

    我知道您在输出上写入12位自定义模式、仅为了进行完整性检查、您能否验证您在寄存器0x25h 和0x26h 中写入的设置?

    您是否在其他设备中也看到类似的问题、或者它是否是唯一显示此症状的设备?

    我向我的团队核实了情况、他们认为这不是可接受的行为、您能否联系您当地的 TI 质量工程师、他们可以为您进一步提供支持、帮助您召回该器件?

    如果您找不到相关人员、请发送电子邮件 至 support_us_afe_tx@list.ti.com、我们将与您联系并提供进一步帮助。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我知道您在输出上编写的是12位自定义模式,为了进行完整性检查,您能否验证您在寄存器0x25h 和0x26h 中编写的设置?”

    我们将0x8013h 写入25h、将0xf000写入26h。

    “您是否在其它设备中也看到类似的问题,或者它是否是唯一显示此症状的设备?”

    我们在一些系统中看到了同样的现象,但我们还没有进行大规模生产,因此我们至今没有进行大量生产。

    “我向我的团队核实了情况,他们认为这是不可接受的行为,您能否联系您当地的 TI 质量工程师,他们可以进一步支持您召回此器件?”

    已联系负责我公司帐户的以色列当地代表 Ori Marom。