This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:无连接引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, AFE58JD48, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061942/afe5818-no-connect-pins

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件:AFE58JD28AFE58JD48

您好!  

我将为 AFE5818创建原理图、而设计的"理想之选"是包含使用 AFE58JD28或 AFE58JD48代替 AFE5818的功能。 我们正在考虑将一些无连接引脚连接到 FPGA、因为它们在 JD28和 JD48设计中用作 JESD 输出引脚。 我们希望确保 AFE5818上的无连接引脚真正是"无连接" 引脚、并且它们没有任何未知电压或类似的任何电压、以防我们将它们连接到 FPGA。

感谢您在这个问题上的帮助。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您与我们联系。  

    实际上、最好结合使用其他 AFE 的功能 、因为 AFE58JD28和 AFE58JD48等器件具有引脚兼容性。 我们还提供了一些有关实现相同功能的引脚连接的指南。  

    由于上述器件受 NDA 限制、因此我们无法在此论坛上分享该详细信息。 因此、我请求您在  support_us_afe_tx@list.ti.com 上向我们发送一封邮件、以响应此 E2E 请求、我们将通过邮件为您提供进一步支持。

    谢谢、此致、

    Abhishek