This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:与 DAC3482EVM 配合使用、想要直流耦合...

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061045/ads4249evm-using-with-dac3482evm-and-want-to-dc-couple

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3482EVM

我正在尝试使用 我当前使用的相同硬件构建与应用报告 SLAA545中详述的内容类似的内容。

主要区别在于、我需要模拟输入和输出为直流耦合。

从 ADS4249EVM 开始.. 用户指南中的下表 显示了使用运算放大器驱动输入所需的重新布线。 通过搜索装配图、我可以找到这些电阻器和电路板的位置、但移除新电阻器并向该电路板添加新电阻器似乎是一项不可能的任务。 有什么关于我如何做到这一点的提示吗? 或者更好的是、如果我可以订购一个已经完成所有这些操作的新电路板。

DAC3482EVM 也有同样的问题。 从下面的原理图中可以看到、我需要移除 R20、R24、R25、R28、R32的 T2和 T3以及0欧姆电阻器、 和 R34。 是这样吗? 这看起来比修改 ADS4249EVM 板要简单一些、但仍然非常困难。

谢谢你。 我接下来的问题将是有关电源和时钟的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    遗憾的是、在这两个电路板上都没有要求进行所有修改的解决方案。

    大多数客户要么使用外部服务来竞争详细的焊接/修改、要么在公司内部有一位精通此类工作的人员。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否推荐外部服务、或给我一些如何查找外部服务的提示? 此外、我是否缺少其他需要修改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果很难访问 THS4509、TI 为什么会遇到在电路板上安装 THS4509的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    请尝试下面的链接、这应该会有所帮助。

    https://www.pcbdirectory.com/assembly?country=United%20States&state=Montana

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    该产品是放大器。 这里的问题是什么?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现有人做了这些修改。 在硬件中、任一电路板上是否需要修改任何其他内容?

    我还计划将 SMA 连接器添加到 ADS4249EVM 的 J7和 J9以及 DAC3284EVM 上的 J4和 J5、以实现我的全差分输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    很高兴您找到了相关资源。 请确保平衡-非平衡变压器和变压器完全从 ADC/DAC 的输入/输出路径中移除。 否则、在尝试对 THS 放大器进行直流耦合时、可能会看到一些奇怪的结果。

    如果您需要任何其他见解、请随时向我们发布。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 随附一个已标记的原理图。 要添加突出显示的项目、并删除已删除的项目...

    您能告诉我是否缺少任何内容?

    谢谢你。

     e2e.ti.com/.../TI_5F00_board_5F00_changes.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    请进行以下更改:

    DNI R4和 R7

    2.将 C13和 C66更改为0欧姆电阻器以进行直流耦合。

    3.将 JP4上的分流器移至引脚1-2。

    此致、

    Jim