This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:断电斜坡不符合标准、但 VDD 关闭时间可以满足要求。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061687/tsc2007-power-off-ramp-doesn-t-meet-the-criteria-but-vdd-off-time-can-meet

器件型号:TSC2007

尊敬的 TI 专家:

我对 VDD 关断斜坡要求有疑问。

出于某种原因、我们可以满足 VDD 关断时间和上电斜坡要求、但我们无法满足 VDD 关断斜坡要求。

我们是否可以增加 VDD 关断时间(可能是2s 或3s)并跳过 VDD 关断斜坡? 想法 是确保  POR  电容器在 再次上电之前充分放电。

在以下链接第2页中、它仅显示 "建议具有指定的 VDD 关闭斜坡"。  

TI 应用 注: http://www.ti.com/lit/an/sbaa161/sbaa161.pdf 

从我的角度来看 、这意味着在某些情况下、我们可能不需要满足 VDD 关闭斜坡要求。  请帮助您检查。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果关断时间设置得足够长、它相当于电源的再循环、这可以复位任何锁定条件。

    不过,我没有任何建议的时间。 这可以通过强制生成一个闭锁和测量消除闭锁所需的关闭时间来永久地确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay Dixit、


    是的、这是我要确认的内容。
    但是、您有什么想法可以实现最大的锁定吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将直流电源连接到电源输入、并缓慢地将其增大到满值。 它们可能会生成锁定。